Industry Online Support
Technical Forum
06.06.2013 09:35 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe das Handbuch jetzt nicht zur Hand und kenne es auch nicht auswendig! Es sollte aber zumindest zwei Lösungsansätze geben! Zum einen sollte es einen Parameter Filterzeit für Analogsollwert (nennt sich so oder ähnlich) in der Parameterliste geben. Nimmt man diese Zeit hoch, so wird der Mittelwert des Sollwertes innerhalb dieser Zeit gebildet und die Drehzahl angepasst. Diese Filterzeit könnte es aber auch für den Abstandssensor geben. Zum zweiten könntest du mit eine Parameterumschaltung bzw. Umschaltung der Sollwertquelle arbeiten und so zwischen Poti und Sensor umschalten, um den Handbetrieb zu realisieren. Durchsuche einfach mal das Handbuch! Habs gerade mal gesucht! https://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/demo_wbt/mm_420/MM_420_de/startpdf.pdf?HTTPS=REDIR Müsste Parameter P2261 Zeitkonstante PID Sollwertfilter |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 06.06.2013 09:46 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf