Industry Online Support
Technical Forum
26.06.2008 15:13 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136) |
Hallo zusammen, ich finde eure Sets richtig gut. Wann kann man den mit einem neuen rechnen? MFG |
26.06.2008 15:53 | |
Beigetreten: 29.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2022 Beiträge: 313 Bewertung: (24) |
Hallo Manfred, vielen Dank für das Lob Momentan sieht es so aus, als wären die Sets von der Anwendungsvielfalt halbwegs gesättigt. Ich denke es läuft momentan mehr hinsichtlich Aktualisierung und Erweiterung, als Neuerstellung. Das nneueste Set ist: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063595 Bald kommt noch ein Update von Set29. Welche Technologien fehlen dir denn noch, welche nicht durch MAS abgedeckt werden? Gruß Lif... |
11.09.2008 15:27 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Das derzeit neuste Set ist Set 31. Inhalt: Flexible GPRS-Kommunikation http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30321000 Features: - GPRS-Kommunikation mit MD720-3 und CPU221bis CPU226 - flexible Schnittstellenwahl (Port 0 oder Port 1) - geringe Bausteingröße der Bibliothek, d.h. mehr Speicherplatz für das Anwenderprogramm |
12.12.2008 13:11 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Hallo zusammen, Set41 ist online. Hier wurde dem bestehenden Set31 ein GPS-Empfänger spendiert. Dieser übergibt die aktuelle Position, Höhe, Geschwindigkeiteiner Remote Station über GPRS an die Zentrale. Auf die Zentrale hat man über Internet Zugriff. Bedienen und Beobachten wird über einfache HTML-Seiten realisiert. Sieht auf jeden Fall wieder sehr interessant aus. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31745883 |
Folgen Sie uns auf