02.12.2021 14:46 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...ich wollte mein PAC3200 auf V2.4.7 aktualisieren… Wie in der Anleitung alles Verkabelt, IPv6 deaktiviert, alle Sicherheits Gedöns von Windows aus, die Ports freigegeben und los ging’s…tja bis so zu 20% dann war auf einmal Abbruch keine Kommunikation…. Jetzt steh ich hier vor dem PAC wo die Hintergrund Beleuchtung an geht und mehr leider nicht… Ich kann es mit CMD zwar an pingen aber mit powerconfig komm ich einfach nicht mehr drauf… Habt ihr vielleicht eine Lösung Gruß Fegaamo ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Fegaamo am: 12/02/2021 14:46:38Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/03/2021 08:29:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.12.2021 09:57 | |
Beigetreten: 19.05.2008 Letzter Bes: 25.07.2024 Beiträge: 21 Bewertung:
|
ich würde an dieser Stelle direkt Technical support kontaktieren: www.siemens.de/support-request |
Folgen Sie uns auf