Industry Online Support
Technical Forum
23.06.2009 13:14 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo Scapi, was hast du denn für eine CPU und sonstige Hardware? Eine S7-200? (Nur mal so am Rande, weil du ja nicht weißt, ob du im richtigen Thema bist ) Für eine S7-200 hier hier z.b. ein Handbuch. Programmiert man die 200er überhaupt mit Step7 Lite? René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 23.06.2009 13:22Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 23.06.2009 13:15 |
|
23.06.2009 15:01 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Es ist ja auch nicht immer ganz einfach, was man wann wofür für Software braucht Die S7-200er und die S7-300/400er unterscheiden sich schon ein klein wenig von der Programmierung. Helfen kann ich da auch nicht wirklich, da ich bisher nur mit 300/400er CPU's was gemacht habe. Aber vielleicht hilft Dir ja das Handbuch etwas weiter. (unter Systemhandbuch) Da sind auch z.B. kurz SPS- Grundlagen drin erklärt. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10805150&treeLang=de Ausserdem kannst du hier https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=20208582&caller=view Beispielprogramme finden. Falls du mehr über Deine CPU in Erfahrung bringen willst, kann die Bestellnummer helfen. Die muss auch irgendwo draufstehen. Hier als Beispiel die einer CPU 221 6ES7211-0AA23-0XB0 So viel dann mal von mir. Bestimmt können dir die Anderen hier etwas mehr helfen. Gruß René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 23.06.2009 15:05 |
|
Folgen Sie uns auf