Industry Online Support
Technical Forum
23.11.2011 09:06 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo, ich klinke mich mal in die Diskussion ein. Ich habe auch ein Problem mit S7-200 in VErbindung TC65T. Habe nach langem Suchendie Beiträge 26955813 und 21063345 zu diesem Thema gefunden. Ich betreibe eine 224-XP verbunden am Port 0 mit einem PC/PPI-Kabel zum TC65T. Ich habe jetzt folgendes Problem: Bei Spannungswiderkehr blinkt die Modem-LED in symmetrischem Rhythmus. Bei DIP-Schalterstellung 5 und 6 auf ON wechselt nach ca. 30s der Blinkrhythmus auf kurz ein - lang aus. Das heißt die PIN-Übergabe war erfolgreich. Das Initialisieren bzw. Senden/Empfangen funktioniert dann aber nicht. Das funktioniert nur nach einer Änderung der PIN's auf 1-3,6,7 auf ON. Das kann in der Praxis aber nicht funktionieren. Kann mir jemand helfen? DateianhangTC65 konfigurieren.zip (247 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 24.11.2011 09:03neue Überschrift nach Splitting von /tf/WW/de/Posts/43214#top |
|
Folgen Sie uns auf