30.03.2010 23:26 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4111 Bewertung: (195) |
Hallo Nachbar, ich denke, da kommen zwei Sachen zusammen: Zum einen ist die LOGO!-Konferenz eine stark frequentierte Konferenz hier im Forum. Zum anderen bitte mal unter Meine Benachrichtigungen in der rechten Navigation schauen. Ich bin mir sicher, dass da bei der Aktivität eine ganze Menge an Benachrichtigungen liegen. Bitte hier einfach mal aufräumen. Dann sollte es auch mit der Konferenz wieder besser funktionieren. Viel Erfolg! Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
31.03.2010 09:50 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4111 Bewertung: (195) |
Guten Morgen Nachbar, 6 Benachrichtigungen sind nicht viel. Da stimm ich zu. Ich habe bei der Aktivität mit mehr gerechnet. Mal sehen, ob ich aus dem Fehler-Logfile noch Details auslesen kann. Wir bleiben dran. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
01.04.2010 14:28 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4111 Bewertung: (195) |
Hallo Nachbar, das der Beitragszähler bei einigen Themen bei -1 steht ist ein Verhalten das wir seit letzter Woche haben. Das sollte nach dem langen Wochenende hoffentlich Vergangenheit sein. Was die Fehlermeldungen vom Forum betrifft, so gehe ich stark davon aus, dass es irgendwie mit dem persönlichen Profil und den im Forum hinterlegten Daten und Informationen zusammenhängt. Auch ich sehe hier, das die Fehlermeldungen für den Nachbar seit letzer Woche kontinuierlich angestiegen sind. Heute sind esübermässig viele. Ich habe diese Informationen an unser Entwicklerteam weitergegeben. Leider kann ich im Moment keine konkreteren Aussagen machen. Hoffe aber, dass wir bald schauer sind. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
01.04.2010 18:20 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
So nette Nachbarn wollen wir in unserem Forum IMMER sehen. Ganz bestimmt!!! |
11.04.2010 22:08 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 4111 Bewertung: (195) |
Hallo Nachbar, wie ich gesehen habe, hat es wohl unter der Woche relativ wenig Fehlermeldungen gegeben. Freitag war wohl wieder ein Tag mit mehr Meldungen und auch heute gab es einige. Wir bleiben auf alle Fälle dran. Hoffe dass auch dies bald wieder besser wird. Wünsche einen schönen Rest-Sonntag Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf