08.06.2006 10:42 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19061472 Hallo, ich versuche nach dem Beispiel eine CPU315-2 DP mit einer PC Karte über Profibus zu verbinden (FDL-Protokoll,Hilscher CIF104-PB). Leider kann ich das Beispielprojekt nicht vollständig in STEP 7 öffnen. Es wird des öfteren folgende Fehlermeldung angezeigt: "Ein oder mehrere Objekte eines Typs (14172C) können nicht dargestellt werden. Stellen Sie sicher, daß die notwendigen Optionspakete installiert sind". In NetPro kann ich auch keine FDL-Verbindung hinzufügen wie im Beispiel beschrieben. Ich habe STEP 7 5.1 + Service Pack 2 installiert. Kann es sein, dass diese Version zu alt ist? Wie kann ich dann eine FDL Verbindung projektieren, damit ich Daten an die PC-Karte schicken kann. Gruß, Mark |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 09.06.2006 11:35Beispiel hinzugefügt Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 09.06.2006 11:34Beispiel hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf