16.02.2007 21:23 | |
Beiträge: 324 Bewertung: (30) |
Hallo Burger, da müssen Wir aber einiges beachten. 1. Für PROFINET sprich Ethernet sind Segmentlängen von max. 100 m zulässig. Eine Schirmung ist unumgänglich. 2. Für PROFIBUS ist eine Segmentlänge von bis zu 1000m bei entsprechend geringer Baudrate möglich. Allerdings ist auch hier auf eine Schirmung der Kabel zu achten, auch wenn man mal was anderes probieren kann... es wird Dir nur niemand die Funktion garantieren... ganz bestimmt nicht. Versuchen kann man aber alles... ist schon klar. Zwecks der I/O Komponenten kann man fast alle IO Systeme der ET 200 empfehlen. Hier kann man auch nur 2 oder 4 einzelne Boolean haben, warum nicht. Was mich erinnert. Wenn so große Distanzen überwunden werden sollen ist der Einsatz von Glasfaser extrem sinnvoll. Damit sind auch entsprechende Distanzen und hohe Datenraten möglich, egal ob das nun Ethernet mit PROFINET oder PROFIBUS ist. Wenn jemand noch eine Idee wegen der Wetterstation hätte wäre das Super, aber vielleicht findest Du unter WWW.PROFIBUS.COMselbst etwas.
Stay calm. |
16.03.2007 11:37 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, noch so als tip. per repeater lassen sich die segmente dann noch merklich erweitern! die schachtelung geht je nach anbieter. aber bis acht ist selten ein problem! aber die kabelproblematik müßt ihr da echt im auge behalten. bei 10-20m ist das kein problem, aber bei 1000m??? da könntet ihr echte probleme bekommen! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf