29.01.2009 16:53 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo Lumpi2508, leider hat das TP270 keine Ethernetschnittstelle, es sei denn man rüstet diese mit einer NE2000 kompatiblen CF-Karte nach. Sonst hätte man das elegant über WinCC flexible und Sm@rtAccess lösen können. Was du mit ProTool aber machen kannst ist, dein Projekt auf dem Projektierungsrechner einfach online setzen - ohne den Start des Simulators. Falls dort nicht ohnehin ein CP eingebaut ist, kann man das mit CP5611 oder CP5612 nachrüsten, oder eben CP5511 bzw. CP5512 am Notebook. Vor dem Online setzen am Bus (MPI/Profibus) muss natürlich im Projekt eine andere Busadresse eingegeben werden und die PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung entsprechend eingestellt werden. Wird nun an einem der Bedienstationen ein Bild gewechselt wird dies in der Steuerungerkannt und an der jeweils anderen Bedienstation auch angewählt. Wie man das über die Steuerung macht zeigen diese FAQs: Bildanwahl einfachBildanwahl mit AuftragsfachBildanwahl mit Nummerneingabe Bildnummer abfragen, Kapitel 7.5 |
mfG / Best regards |
|
30.01.2009 11:23 | |
Beigetreten: 22.11.2007 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 92 Bewertung: (2) |
Vielen Dank für die gute Unterstützung. |
Folgen Sie uns auf