09.12.2017 11:50 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
habs angeklemmt wie im Programm von ixo65 |
09.12.2017 11:51 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Automatik Schalter I10 |
09.12.2017 12:32 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 759 Bewertung: (48) |
Ich hab' die Funktionen des Programms von ixo65 nicht im Einzelnen getestet und möchte das auch lieber ihm überlassen, da er seine eigene Logik besser kennt als ich. Falls Du auch meine Version testen möchtest, hab' ich mal die erste Version von mir auf die Eingänge von ixo65 umverdrahtet, so dass Du die Realverdrahtung nicht ändern musst. Dateianhang0BA2L Rollladen.zip (77 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.12.2017 09:40 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 07.11.2024 Beiträge: 759 Bewertung: (48) |
Das ist bei mir nicht so, weil es ungewöhnlich ist. Wie gesagt, bei handelsüblichen Uhren ist es so, dass der Rollladen von 16:00 - 8:00 definitiv geschlossen ist und zusätzlich, wenn es zwischen 8:00 und 16:00 dunkel ist. PS: Dateianhang0BA2L Rollladen (Tag-Vorrang).zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 10.12.2017 09:48:19 |
|
10.12.2017 09:58 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
wie ist bei dir i10 definiert? |
10.12.2017 10:35 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Die einfachste lösung wäre wenn im Automatikbetrieb die Rollos nur über den Dämmerungsschalter fahren würden. Oder? |
Folgen Sie uns auf