10.12.2017 10:37 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
@ixo65 vielleicht melden Sie sich mal via Privatnachricht bei mir. Vielen Dank |
10.12.2017 10:44 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 753 Bewertung: (48) |
Das sah' dann so aus: Dateianhang0BA2L Rollladen (Tag-Vorrang) V2.zip (48 Downloads) |
10.12.2017 12:14 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
richtig |
10.12.2017 12:41 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Sie haben recht der Theben Dämmerungsschalter hat eine Verzögerung integriert |
10.12.2017 12:57 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
wie nachfolgende von ixo65 beschrieben ist diese Funktion recht gut .... Edit: Ein kurzer Druck auf den Taster der Gegenrichtung stoppt die jeweilige Fahrt. Zum Einschalten der Fahrtrichtung muss der Taster mindestens 1s gedrückt werden. Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (10 Downloads |
Folgen Sie uns auf