02.09.2019 16:11 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hi, [snip] Zweites Problem: Bei mir leuchtet die COM-LED immernoch Rot, was ja bedeutet, dass die Kommunikation gestört ist. Ich muss zugeben, dass ich keine SD-Karte in den Antriebsmodulen habe, kann das ein Indiz dafür sein, dass die Kommunikation gestört ist? Beim Thema Kommunikation könnte es ja auch nahe liegen, dass etwas mit den Telegramm falsch ist, oder? Ich habe für den Antrieb "SIEMENS Telegram 102, PZD-6/10" und für die Control Unit "SIEMENS Telegram 390, PZD 2/2" gewählt, ist das okay so? Woher weiß ich welche Telegram ich bei der Konfiguration wählen soll? Danke für eure Antworten ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/03/2019 07:52:42Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf