29.09.2015 07:39 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Wie kann ich die IP Adresse beim S120 CU10 PN (X150) ändern? Über die Zuweisung bei Erreichbare Teilnehmer funktioniert nicht. |
29.09.2015 10:13 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 22391 Bewertung: (3016)
|
Hä? EInfach den PC auf die X150 hängen erreichbare Teilnehmer -> IP Adresse vergeben. |
29.09.2015 10:16 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Hätte ich schon versucht, funktioniert im Starter und im TIA Portal nicht. |
29.09.2015 10:22 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 22391 Bewertung: (3016)
|
was kommen den für Fehler? |
29.09.2015 10:32 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Die Funktion konnte nicht ausgeführt werden |
29.09.2015 10:58 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ich hab jetzt 1x die Inbetriebnahmeschnittstelle mit 192.168.100.2 (X127)drinnen und 1x die X150er. Er nimmt keine IP Adresse an, egal welche |
Folgen Sie uns auf