22.09.2008 07:18 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
wenn als alternative sogar noch über eine S7 nachgedacht wird, empfehle ich die umsetzung komplett auf S7. da erspart man sich einige mühe! ob eine anbindung an eine S5 100 möglich ist, kann ich leider nicht sagen. ich denke komplett auf S7 umzusteigen wird sicher nicht kostspieliger, als das was ihr jetzt vorhabt. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
23.09.2008 07:19 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
das ist schade, da hilft sozusagen auch keine überzeugungsarbeit ala: schon lange abgekündigt, wenn CPU stirbt kaum noch ersatzteile bzw. sehr teuer...? E/A-baugruppen haben sie noch, auch ne CPU als ersatzteil? viel erfolg noch sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
23.09.2008 09:22 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ja das ist alles noch vorhanden ... :-/ |
24.09.2008 07:07 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
z.bsp.: TP177B ein Touchpanel, zur weiteren info siehe => https://www.automation.siemens.com/hmi/html_00/products/hardware/panels/170-index.htm?HTTPS=REDIR viele grüße sven |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 24.09.2008 07:08...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf