04.10.2024 11:34 | |
Beigetreten: 04.10.2024 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Ergänzend zu dieser Konfiguration. Wie kann ich mit einem Scalance S615 das DNAT so konfigurieren, das in dem Produtkions-VLAN, jedes andere x beliebige VLAN: A die MGMT Konsole von S615 anpingen kann, öffnen kann. Und die Anlagen welche vom VLAN1 ins VLAN2 gemattet wurden. Auch über andere VLANs erreichen. Das NETMAP läuft tadellos, und solange ein PC im Produktivnetz drin hängt klappts auch mit PING; MGMT Konsole und NAT Funktionen vom VLAN1 ins VLAN2 rein. Client VLAN -> Prod VLAN (WAN S615/Vlan2) -> Maschine SPS (LAN S615 /Vlan1) NETMAP von Maschine SPS (LAN S615 /Vlan1) -> Prod VLAN (WAN S615/Vlan2) -> läuft. Client VLAN -> Prod VLAN (WAN S615/Vlan2) (keine Chance über weitere Vlans abzufragen) ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 10/04/2024 11:47:53Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Bee1515 am: 10/04/2024 11:56:14Zuletzt bearbeitet von: Bee1515 am: 10/04/2024 11:57:21Zuletzt bearbeitet von: Bee1515 am: 10/04/2024 11:58:44Zuletzt bearbeitet von: Bee1515 am: 10/04/2024 12:00:46 |
|
Folgen Sie uns auf