20.01.2008 21:01 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung: (15) |
Hallo Kruser, ich habe mal dein screeshot angeschaut .Das funktioniert so nicht ,wenn du den Taster 1 drückst wird das signal nur bis B002 AND durchgeschaltet es fehlt mindestens ein weiteres signal .Wenn du jetzt den Eingang des Tasters 2 an B002 negierst 'Konnektor negieren' dann funktioniert es in der Simulation und auch im Modul. Aber warum nutzt du nicht das Selbsthalterelais unter Sonderfunktionen - Sonstiges ? Ich hoffe ich habe deine Frage richtig interpretiert und benatwortet ! Gruß OPatzki So ein mist wer lesen kann ist klar im vorteil .Du sagst T1 ist Schließer und T2 ist öffner stimmt es so ? Sind deine Realen Taster denn auch T1 = Schließer und T2 = Öffner ? Dann funktioniert deine Schaltung eigendlich auch in der Logo. Ich über sah bei meiner ersten Antwort das T2 = öffner ist. So mußt du den Konnektor nur negieren wenn T2 = Schließer ist. Somit kann eigendlich nur dein Taster 2 nicht ok sein. DateianhangSelbsthalterelais.zip (242 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: opatzki am: 20.01.2008 21:11 |
|
21.01.2008 07:30 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
hallo, warum so kompliziert ? nimm doch ein RS baustein, das funktioniert viel einfacher. Gruß |
21.01.2008 23:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Kruser, deine Fehlerbeschreibung sieht ganz danach aus, dass du die Einstellungen für die LOGO!-Eingänge für den Simulationsmodus auf ihren "Standardeinstellungen" = Schalter, Schließkontakt belassen hast, jedoch Taster (Schließer) an die realeLOGO! angeschlossen hast. Du musst also unter Eigenschaften - Simulation für die Eingänge die korrekte Art der Eingabeinstrumente für die Simulation auswählen!!!! ACHTUNG: Wenn als Eingabe-Instrument die LOGO!-Cursortasten verwendet werden ist eine Änderung der Einstellung der Standard-Simulationseigenschaften zwingend erforderlich, denn diese Cursortesten können real nur tastende Einzelimpulse von einem Logozyklus (Schließer) an die Schaltung weitergeben !!! Mfg Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.01.2008 21:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Kruser, DateianhangSelbsthalterelais_V01.zip (238 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf