20.12.2019 18:33 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo an alle! - beim Konvertieren eines Comfort-Panels mit "Gerät/Version ändern" werden die Unified-Panels nicht angeboten, ein einfaches Umschwenken von Comfort auf Unified ist also nicht möglich - Variablentabellen lassen sich nicht von einem Comfort-Projekt in ein Unified-Projekt ziehen - Multiplexvariablen nach dem Schema %DB[MUXDB].DBW0 lassen sich nicht anlegen. Ein Hilfe-/Fehlertext besagt, dass man die Adressierung ändern soll, um multiplexen zu ermöglichen, Multiplex-Variablen sind wohl durchaus möglich, aber... - ...die Onlinehilfe schweigt sich zum Thema "Unified" komplett aus! D.h. es gibt keine Unterstützung seitens der Hilfefunktion bei der Erstellung eines Unified-Projektes - ohne Parallelbetrieb von WinCC Professional und Unified ist eine Datenübernahme zwischen diesen beiden erst gar nicht möglich. - Bilder lassen sich nicht von Comfort nach Unified ziehen - einzelne Objekte, selbst ein Textobjekt, lassen sich nicht von einem Comfort-Bild in ein Unified-Bild kopieren
Bleibt abzuwarten! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/13/2020 09:25:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.01.2020 09:02 | |
Beigetreten: 27.02.2014 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Kann mich dem Ganzen nur anschließen. Habe mich auch sehr auf das Thema gefreut. Leider wurde wieder viel versprochen und halb fertiges präsentiert. Ich möchte ergänzen: Wie soll das in Zukunft mit Bildvorlagen funktionieren? Wo sind die Designs und Farbverläufe der Buttons usw. hin? Ich habe meinen Kunden schon von ein paar Highlights erzählt. Mit dem jetzigen Stand kann ich mich aber nicht blicken lassen. |
Folgen Sie uns auf