06.12.2005 16:24 | |
Beigetreten: 16.09.2005 Letzter Bes: 06.02.2006 Beiträge: 39 Bewertung: (4)
|
Hallo, soviel mir bekannt ist, müsste SOFTNET V6.0 (SP5, HF2) bis zu 64 Verbindungen unterstützen. Wenn die Ethernetkarte grundsätzlich funktioniert, sind die Ein- schränkungen bzgl. Verbindungsaufbauan anderer Stellezu suchen. Eine Möglichkeit ist, dass die verwendete Windows-Variante (W2000 od. XP) in Verbindung mit der WinCC-Version und dem SOFTNET-Ausgabestand nicht ausreichend funktioniert. In dem FAQ unter dem folgenden Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21928032 |
Folgen Sie uns auf