07.09.2006 13:10 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41) |
Hallo Cyberlipper1 Wenn Du das mit OPC lösen möchtest solltest Du mal hier nachlesen: Massendatenerfassung mit einem OPC-Client in C# auf Basis von .NET. Diese Lösung beschreibt die Anbindung zur Steuerung über OPC. Die Daten werden entweder in eine MS Access oder eine MS SQL Server Datenbank gespeichert. Im zweiten Beispiel wird die OPC-XML Schnittstelle benutzt um Daten in eine MySQL oder MS Access Datenbank zu speichern: Anbindung von Datenbanken über offene Schnittstellen mittels OPC-XML, programmiert in C# .NET. Obwohl in diesem Beispiel eine WinAC Steuerung eingesetzt wird, läßt sich diese Lösung auch mit Deiner Konfiguration realisieren. |
Greetings, Chris |
|
Folgen Sie uns auf