Industry Online Support
Technical Forum
30.03.2022 14:07 | |
Beigetreten: 26.07.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 58 Bewertung: (1) |
Was ist der Unterschied zwischen Step7 V5.6 und Step7 Professional V5.6? |
30.03.2022 15:11 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (11)
|
Im "Volksmund" wird eine STEP7 Professional 20xx auch oft als STEP7 Professional V5.x bezeichnet. Da es jedoch eine Basissoftware STEP7 V5.x gibt (auch als Standard oder Basic bekannt), kommt es immer wieder mal zu Missverständnissen. (Sehen Sie dazu unter den folgenden Links immer die Produktinformation) Der wesentliche Unterschied zwischen der Basissoftware STEP7 V5.x und einer STEP7 Professional sind u.a. die enthaltenen Zusatzpakete. Damit ersetzt STEP7 Professional die Kombination der Einzelpakete STEP7, S7-GRAPH, S7-SCL und S7-PLCSIM. Hochrüstung: Die Basissoftware STEP7 V5.x kann über ein PowerPack & Upgrade bzw. STEP7 Professional 2006...2017 über ein Upgrade in eine STEP7 Professional V17/2021 Combo hochgerüstet werden. Weiterführende Informationen Forumsbeitrag: Combo-Lizenz für beide Plattformen Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (RC) |
Folgen Sie uns auf