19.04.2023 09:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 3010 Bewertung:
|
Hallo bama1060, ja, Du benötigst ein Lizenz-Update. Auch wenn der Umfang von WinCC Comfort reichten würde, so ist ein Update nur innerhalb der gleichen Version möglich. D.h. Du würdest auch ein WinCC Advanced V16 Upgrade (6AV2102-3AA06-0AK5) benötigen. Ein Downgrade auf Comfort ist nicht möglich, dies ginge nur in die andere Richtung. Da für die V16 bereits der Produktauslauf angekündigt ist, kann die V18 (6AV2102-3AA08-0AK5) durchaus günstiger sein. Die Lizenz ist dann trotzdem für die V16 gültig. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf