Industry Online Support
Technical Forum
07.08.2012 18:44 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Dom, Auslaufphase und Abkündigung sind zwei unterschiedliche Dinge. Für die MP277 beginnt der Auslauf im Herbst, die Ersatzteilversorgung ist dann noch für 10 Jahre sichergestellt. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26011939 |
23.10.2012 14:41 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
TimParks, Es gibt wie hier schon von IBN-Service erwähnt keine Möglichkeit Step7 in WinCC V11 zu integrieren. Tweety |
07.11.2013 07:48 | |
Beigetreten: 19.08.2010 Letzter Bes: 15.04.2021 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Zur Info: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49752044 |
08.11.2013 12:20 | |
Beigetreten: 08.05.2008 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, es gibt hier jetzt eine einfache Möglichkeit. Die S7 wird weiter in Step7 5.5 projektiert. Da die Multipanels in den Auslauf gehen, einfach ein Comfort Panel verwenden und das TIA Portal mitWinCC V12. Um die Informationen (z.b. Variablen )aus Step7 5.5 in WinCC V12 zu übertragen, gibt es nun den TagConverter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56078300?Datakey=47069298 |
09.11.2013 10:04 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
QUATSCH! Hier weiterlesen... => /tf/WW/de/Posts/96153#top |
Folgen Sie uns auf