13.07.2022 15:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Die Steuerung muss nicht in jedem Fall nach einer Änderung am Technologieobjekt gestoppt werden. In manchen Fällen ist es nötig, um sicherzustellen, dass alle Konfigurationsdaten und Parameter korrekt übertragen und übernommen werden. In Bezug auf Motion Control mit einer S7-1200 aber auch mit einer S7-1500(T) gilt, dass die Daten der Technologieobjekte in Technologie-Datenbausteinen gespeichert werden. Zum Laden neuer oder geänderter Technologieobjekte gelten somit die Bedingungen zum Laden von Bausteinen. Folgende Änderungen können nicht im Betriebszustand RUN in die CPU geladen werden:
In Bezug auf die Technologieobjekte für die PID-Regelung ist darauf zu achten, dass bei der Änderung von Reglerparametern oder ähnlichen Konfigurationsdaten und einem anschließenden Laden in die laufende CPU ungewünschte Schwankungen an der Regelstrecke entstehen können. Um negative Folgen zu vermeiden, könnte der Regler neu hochgefahren werden oder man führt einen Neustart der CPU durch. Zu diesem Thema existiert unter Anderem folgender FAQ: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf