Industry Online Support
Technical Forum
11.06.2009 21:14 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 960 Bewertung:
|
Hi, als ich 1998 mit SIMATIC angefangen habe gab es definitiv schon M7-300. Die Step7-Version war damals glaub ich V3.2 oder so. Schau einfach mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805211/133300. Da findest Du Infos zu Hard- und Software. Leider kann man die MLFB links unten auf der Baugruppe nicht erkennen... Wüstenräuber |
12.06.2009 20:58 | |
Beiträge: 279 Bewertung:
|
Der M7-300ist (war ?)ein PC in SPS-Anzug. Die Programme wurde teilweise in C geschrieben. Guck mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/1177102 edit: Ich glaube leider nicht das man der Quell-Code aus der M7 holen kann :( |
Zuletzt bearbeitet von: Jesper Pedersen am: 12.06.2009 21:00 |
|
15.06.2009 06:22 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Das glauben wir auch nicht! Aber (wenn auch eine dumme Frage für den Insider): Auf welche Art oder mit welcher Software können wir die ganze Sache sichern, d.h. einen Backup der Festplatte durchführen? Zunächst einmal haben wir Angst, die Daten zu verlieren, ohne sie zurückschreiben zu können. |
Folgen Sie uns auf