13.12.2023 12:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (144)
|
Vorbetrachtung zur Historie der HMI Engineering Software ab ProTool bis WinCC Unified im TIA Portal Die SIMATIC HMI Panel wurden in den vergangenen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Einen bedeutenden Durchbruch im Kontext der Funktionalität bzw. Bedienfreundlichkeit brachte die HMI-Engineering Software (ES) ProTool bzw. ProTool/Pro ab ca. 1996. Mit dieser ES konnten neben zeilenbasierten HMI-Geräten auch grafische Panel und PC Runtime Stationen einfach und nah am PLC-Engineering effizient projektiert werden. ProTool bzw. ProTool/Pro wurde dann in der Version 6.0 im Jahr 2004 von der ES WinCC flexible in der Version 2004 abgelöst und bis zur Version 2008 weiterentwickelt. Als Nachfolgeprodukt für WinCC flexible 2008 stand dann ab Anfang 2012 WinCC Basic/Comfort/Advanced im TIA Portal in der Version V11 bereit, welches bis 2019 bzw.2023 weiterentwickelt wurde. Seit der TIA Portal Version V16 steht heute WinCC Unified zur Verfügung. Historische Fakten von ProTool bis WinCC Unified ProTool/ProToolPro Zeitraum: 1996 bis 2004 (State of the Art) Versionen: V2.5 bis V6.0 SP3 WinCC flexible Zeitraum: 2004 bis 2009 (WinCC flexible Basic, State of the Art) 2004 bis 2012 (WinCC flexible Comfort/Advanced, State of the Art) Versionen: 2004 bis 2008 SP5 WinCC Basic (Ergänzung zu STEP7 Basic, S7-1200) Zeitraum: 2009 bis 2012 (State of the Art) Version: V 10.5 WinCC Basic im TIA Portal Zeitraum: 2012 bis 2023 (State of the Art) Versionen: V11 bis V18 WinCC Comfort/Advanced im TIA Portal Zeitraum: 2012 bis 2019 (State of the Art) Versionen: V11 bis V15.1 WinCC Unified Comfort/Advanced ab 12/2019 (State of the Art) WinCC Unified Comfort/Advanced seit 12/2019 (State of the Art) Versionen: V16 bis V19 (aktuell) WinCC Unified Basic WinCC Unified Basic seit 11/2023 (State of the Art) Versionen: V18 bis V19 (aktuell) Allgemeine Überlegungen bei einer Modernisierung von HMI Stationen Generell sollte bei der Migration immer zuerst geprüft werden, ob die Nachfolgeprodukte zur jeweiligen HMI Aufgabe bzw. den Funktionsanforderungen passen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben neue Trends und Innovationen das moderne Human Machine Interface (HMI) stark geprägt und verändert. Insbesondere gibt es heute andere Erwartungen an ein modernes HMI wie noch vor 25 Jahren. Als Beispiele zu nennen wäre in diesem Kontext der starke Trend zu touchbasierten Oberflächen als Quasistandard in Form von Multitouchbedienung mit Zoomfunktionalität oder auch moderne webbasierte Funktionserweiterungen. Grundsatzfrage: Lohnt sich die Migration oder ist eine Neuerstellung sinnvoller? Somit liegt der Schluss nahe, den Fokus nicht nur auf eine reine Umstellung der vorhandenen Funktionen zu richten, sondern auch über ein generelles Redesign nachzudenken, welches das Potenzial der neuen verfügbaren Funktionen und Möglichkeiten optimal ausgeschöpft. Meist ist die Antwort auf die o.g. Frage eine Mischung aus Übernahme von Daten wie z.B. Melde- und Variablenlisten und der Neukonstruktion von Bildern und Funktionen nach zeitgemäßen Gesichtspunkten. Neue Entwicklungen und Trends im Bereich HMI Design Das HMI-Design nimmt einen besonderen Stellenwert für den Markenwert einer Maschine ein. So wird nicht nur ein glücklicherer Nutzer hiervon profitieren, sondern ist es auch eine Visitenkarte einer Maschine und somit wirtschaftlich von hoher Bedeutung. Neben der reinen Optik zeichnen ein gutes HMI-Design auch die funktionale Gestaltung und somit die Akzeptanz des Bedieners aus. Tipp: Wissensaufbau für ein gutes HMI-Design sowie Vorlagen für ein standardisiertes zeitgemäßes HMI Design Migrationsschritte und vorhandene Werkzeuge und Hilfsmittel Für die Umstellungen bzw. die Migration von einem alten HMI System auf ein neueres HMI System Schritt 1: Migration von ProTool zu WinCC flexible Beiträge und Hilfsmittel: Ausführliche Beschreibung: Wichtiger Hinweis! Das in dem o.g. Beitrag beschriebene ProTool Migrationstool steht nur für WinCC flexible Versionen bis SP2 (Empfehlung Update 13) zur Verfügung. Download: SIMATICWinCC flexible 2008 SP2 TRIAL Download Bild 1: Downloadbereich für WinCC flexible SP2 Schritt 2: Migration von WinCC flexible zu WinCC im TIA Portal Allgemeine Informationen:
Schritt 3: Migration von WinCC Basic/Comfort/Advanced zu WinCC Unified im TIA Portal Beiträge und Hilfsmittel: Weitere Informationen
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/13/2023 12:54:16Anpassung Format |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf