24.01.2023 10:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 1384 Bewertung:
|
Sicherheitsupdates : Die Sicherheitsupdates werden lediglich mit der aktuellen WinCC Versionen getestet! Die Sicherheitsupdates werden nicht explizit für jede WinCC Version getestet. Wenn mit der aktuellen WinCC Version keine Probleme erkannt werden, können die Updates auch für die ältere WinCC Version installiert werden. In den FAQ’s werden nicht alle getesteten Windows Update aufgelistet, sondern lediglich die Windows Update mit negativen Auswirkungen auf den Betrieb vom WinCC.
Die Verwendung von WSUS (Microsoft Windows Server Update Service) zur Update-Verwaltung wird dringend empfohlen. Siehe hierzu: Virenscanner: In der Regel gibt es mit neueren Virenscanner Versionen bei älteren WinCC Versionen keine Probleme. Die Virenscanner sind evtl. mit der älteren WinCC Version jedoch nicht getestet. Wenn es hier zu Fehlverhalten kommt, sollte zuerst der Virenscanner deaktiviert und geprüft werden, ob das Verhalten tatsächlich an dem Virenscanner liegt.
Man kann an Hand des Datums der Veröffentlichung des jeweiligen Updates erkennen, dass die aktuellsten Updates für die neueren WinCC-Versionen (ca. ab WinCC V7.3) angeboten werden. Anwendungsbeispiele: FAQ: Handbuch:
Kompatibilitätstool:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (MV) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf