06.05.2012 22:18 | |
Beiträge: 32 Bewertung:
|
Hallo, ich habe folgende Fragen zur 0BA7: - Wie kann ich Analogwerte von Logo1 nach Logo2 übertragen (auch berechnete mit Arithmetik Funktion) - Wie muss ich die Variablen definieren? - Habt Ihr ein Beispiel hierfür? - Ziel ist es Analogwerte von Logo1 auf Logo2 und dann von Logo2 auf TD anzuzeigen VIelen Dank! DateianhangLogo.zip (195 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Boschler75 am: 06.05.2012 22:24 |
|
06.05.2012 22:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, dazu gibt es bereits diverse Beiträge und Antworten...Bitte siehe mal die Beiträge durch, die insbesondere im Tag LOGO_0BA7 (Ganzoben unter dem Titel von zugeordnetenBeiträgen zu finden) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
06.05.2012 23:14 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Hallo! Schau dir vor allem die Einstellungen unter "Extras", "Ethernet-Verbindungen" und Doppelklick auf "Verbindung1" und die "Parameter-VM-Zuordnung" an! DateianhangForum.zip (264 Downloads) |
06.05.2012 23:27 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Das ist auch noch hilfreich!
DateianhangLOGO! 0BA7_Server-Client.zip (230 Downloads) |
06.05.2012 23:29 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
und das!
DateianhangLOGO! 0BA7.zip (209 Downloads) |
07.05.2012 15:33 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, hier ein Beispiel mit dem die verschiedensten analogen Werte von einer LOGO! in eine andere (Master/Master) übertragen werden können. In dem Beispiel habe ich den MUX verwendet. So können bis zu 4 analge Werte konfiguriert werden. Zum Testen einfach unter Extras/Optionen die Dokumentansicht auf Interne Fenster umstellen. Dann können beide Programme in LSC dargestellt werden. Viel Spaß beim spielen und testen. Helmut DateianhangServer_Client MUX.zip (231 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
07.05.2012 15:33 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Kurze Erklärung: |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 07.05.2012 15:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf