17.11.2011 11:02 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Sven, auf die "Schnell" hab ich mal das hier gefunden im Portal: SIMATIC S7-1200 Erste Schritte mit der S7-1200 oder auch das Handbuch: STEP 7 Basic V11.0 SP1 was mir noch über den Weg gelaufen ist: SIMATIC STEP 7 Professional V11 Beispielprojekt Filling Station Getting Started Ansonsten, wenn konkrete Frage auftauchen bist Du hier im Forum genau richtig. Viel Erfolg bei der Einarbeitung Sabine |
17.11.2011 11:36 | |
Beigetreten: 30.09.2011 Letzter Bes: 14.06.2017 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, auf den Support-Seiten gibt es schon mal ein paar pdf's, z.B. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/53433551oder einfach mal "TIA-Portal" in der Suchzeile eingeben und nach Handbüchern filtern. Ansonsten kenne ich von früher die Bücher von Hans Berger, die m.E. für Einsteiger gut geeignet sind.Das für das TIA-Portal kenne ich selbst zwar nicht, aber auch dazu gibt es schon eines:"Automatisieren mit SIMATIC S7-300 im TIA-Portal". Findet man im Buchhandel. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf