11.01.2017 11:26 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo Frosch, wenn der Motor „losrumpelt“ scheint eine Phase zu fehlen, warum auch immer. Zwischen Umrichter und Motor drüfen keine Schütze (z.B. Stern/Dreieckschaltung), Sicherungen, Schalter liegen. Immer nur einen Motor auf einen Umrichter schalten Der Umrichter muss auf den Motor Parametriert werden. Handbuch unterhttps://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109743991 Hinweis: Bei Deinem Motor scheint es sich um einen Umrichter untaglichen Ex-Motor zu handeln. der Spannungsbereich müsste 3 AC 50Hz 230/400V sein und nicht 3 AC 50Hz 400VD/690VY SIMOTICS GP nur EX und PM Variante! Niederspannungsmotor, Käfigläufer, IP55 2-polig *BG 132S* Wärmeklasse 155(F) IE1 * Aluminiumgehäuse 3 AC 50Hz 400VD/690VY * 5,5kW 3 AC 60Hz 460VD * 6,3kW IMB5, IM V1 ohne Schutzdach, IMV3, Flansch: FF265 (A 300) |
Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 11.01.2017 11:28:14Zuletzt bearbeitet von: JensS am: 11.01.2017 11:37:11 |
|
Folgen Sie uns auf