28.03.2023 05:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 3177 Bewertung: (492) |
Hallo H. Baum, ja, die Lebensdauer der Speicherkarten ist begrenzt. Die Speicherkarten erlauben nur eine bestimmte Anzahl an Schreibvorgängen. Das reine Laden des Programmes ist dabei kein Problem, selbst während einer Inbetriebnahme geschieht dies nicht so häufig. Prolematischer ist es, wenn im Programm Befehle zum Schreiben verwendet werden. Mehr dazu liefert der FAQ "Wie wird die Lebensdauer einer Speicherkarte der S7-1500/S7-1200 und ET 200 berechnet?". Viele Grüße |
28.03.2023 07:14 | |
Beigetreten: 02.12.2020 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf