06.03.2025 13:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Bei verketteten Maschinen, wie zum Beispiel einer Verpackungsmaschine hinter einer Produktionsmaschine kann es notwendig sein, die nachfolgende Maschine wahlweise autark oder synchron zu der vorgelagerten Maschine zu betreiben. Dies ist grundsätzlich kein Problem, da alle Gleichlauffunktionen und Synchronfunktionen sowohl auf Leitachsen, als auch auf externe Messsysteme synchronisiert werden können. Bei Komplexeren Maschinen mit vielen Gleichläufen kann dies jedoch recht komplex werden, und ein Umschalten im laufenden Betrieb ist praktisch nicht möglich. Ein Beispiel für eine solche Umsetzung finden Sie in unserem Anwendungsbeispiel „SIMATIC S7-1500T RotaryKnife (LRK)“ Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf