13.08.2021 15:10 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Ahoi 100Volt. Das ist ja ein echter Kniffel. Aber mir scheint das lösbar. Eine Synchronisierung der Wischer mittels der Grundstellungskontakte der Wischer sollten den gleichzeitigen Lauf beider Wischer möglich machen. - Start nur wenn beide Wischer in Grundstellung sind. - Der schnellere Wischerwartet auf den langsameren. Ich habe ein LOGO!-Programm gemacht das folgende Betriebsarten ermöglicht: - Beide Wischer Dauerbetrieb (gleichzeitig) - Ein Wischer Dauerbetrieb, der Andere Intervallbetrieb (Jeder 2. Zyklus des Dauerbetriebenen) - Beide Wischer Intervallbetrieb. (abwechslungsweiser Betrieb) + 2 vorwählbare Intervallzeiten) - Einzelbetrieb ( Dauer- oder Intervallbetrieb) Mittels zwei Wahlschalter (Dauerbetrieb, Aus, Intervallbetrieb) werden die Betriebsarten gewählt. Ein weiterer Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen zwei Intervallzeiten. Beigefügt ist auch ein Stromlaufplan, und die Standardschaltung von Wischermotoren. Im LOGO!-Programm, ist ganz rechts der Eingang "I8". Ist der Eingang EIN; dann ist eine komplette Simulation der Wischeranlage möglich. (die Laufzeiten der Wischer werden mit Timer-Bausteinen simuliert Im Realbetrieb muss der Eingang "I8" aber auf jeden Fall AUS sein sonst funktioniert nichts! Der Stromlaufplan berücksichtigt den Exakt-Stopp des Wischermotors bei erreichen der Grundstellung, und das Halten der Grundstellung. (Kurzschluss der Motorwicklung, und schalten gegen Minus) (siehe Standardschaltung Wischermotoren). Zum Schutz der LOGO!-Eingänge "I3" und "I6" habe ich eine Freilaufdiode an den Motoren vorgesehen (bitte großzügig auslegen min.100V Sperrspannung, 6A Durchlassstrom) Bitte simulieren, probieren und überprüfen ob mein Vorschlag machbar ist. (eine Rückmeldung währe schön) Dann, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wünscht Quirin DateianhangBoot.zip (146 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 08/13/2021 16:22:22 |
|
14.08.2021 11:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo Quirin, Schöner kompletter Schaltplan . Die Relais und die Dioden hab ich bei meiner Prinzipanschicht weggelassen. Sie sind natürlich ein absolutes muß !!!! Dein Programmansatz hat aber einen gravierenden Gedankenfehler. Beide Motoren dürfen niemals gleichzeitig anlaufen. Ausgehend davon das der gleiche Type verbaut ist, werden sie auch nahe zu fast die gleiche Geschwindigkeit haben. Der Themenstarter hat aber seine Wischer so gebaut, daß es eine Zone gibt, die von beiden gewischt werden. Also darf ein Wischer erst in diesen Bereich gelangen, wenn der anderen sich außerhalb befindet. Sonst gibt es "Wischersalat" . Außerdem muß eine leichte Geschwindigkeitsdiffenz, abhängig von der Stärke des Regens und des Windes in den Zeitversatze mit einbezogen werden (Das kann aber nur der Themenstarter abschätzen). Bei meinem Ansatz gibt es den eigendlichen "Dauerbetrieb" nicht. Er wird über eine kurze Anwahl der Intervallzeit realisiert. Gegenüber einem Durchlaufen der Motoren bei Dauerbetrieb, ist so auch die Crash-Sicherheit der Wischer gewählleistet. Dabei legt der Parameter TL in den Bausteinen B004 und B010 den zeitlichen Abstand des Anlaufens der Motoren fest. Damit das einwenig klarer wird, was ich meine, habe ich für eine Simulation im LSC meinen zweiten Vorschlag so erweitert, das er ohne Hardware läuft. Dabei sind für die Simulation die Eingänge der Grundstellung durch Merker (M1,M2) ersetz wurden. Zusätzlich werden die Motoren durch die Bausteine B023 bis B026 simuliert. Dieses ist nicht als Programm für die Logo selbst gedacht !! Gruß Ella_68 DateianhangScheibenwischer Vol.2 Demo.zip (165 Downloads) |
Folgen Sie uns auf