15.01.2022 14:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Dazu muss man Wissen, wie Siemens die Variablen adressiert. Siemens adressiert byte-orientiert. BOOL = 1 Bit, z. B. V3.7. Die 3 vor dem Punkt ist die Angabe der Bytenummer, die 7 nach Punkt die Angabe der Bitnummer in diesem Byte. Also Byte 3. Bit 7. BYTE = 8 aufeinander folgende Bits. Nummer des Bytes ist die Adresse. WORD = Besteht aus 2 aufeinander folgenden Bytes. Angegeben wird die Nummer des linken Bytes. DWORD = Besteht aus 4 aufeinander folgenden Bytes. Angegeben wird die Nummer des linken Bytes. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (123 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/15/2022 16:10:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf