21.06.2007 09:35 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo blabla, die Antwort von bigdi kann so nicht stehen bleiben! ![]() Zunächst solltest du nach Ursachen (und der Frequenz) der Schwankungen suchen: insbesondere Einbaulage, Ort, Befestigung undKontaktierung der Sensoren prüfen und Fremdsignaleinstreuungen vermeiden, wie Netzfrequenz (50 Hz) oder Funkstrecken und geschirmte Kabel (mit umlaufendem geschlossenem Schimgeflecht) verwenden. Darüber hinaus ist eine "Beruhigung der Anzeige" mittels Filterung bzw. Mittelwertbildung entgegen den Ausführungen von bigdi durchaus möglich. Im englischsprachigen Forenteil findest du dazu von mir Lösungsvorschläge (per LOGO-Schaltung) sowie Hinweise auf Filter-ICs als Hardwarelösung) : Filters (like bessel or butterworth) Einige der (beschriebenen) Schaltungs-Parameter müssen selbstverständlich an die bei dir vorliegenden Bedingungen angepasst werden! Anm.: Die in meiner Schaltung realisierte Problemlösung der "Speicherung analoger Werte" läßt sich mit der von superbrudi in 16 Kanal Multiplexer PT1000 - Analogeingang angegebenen Lösung wesendlich vereinfachen! Ein Beispiel der "Speicherung analoger Werte" nach superbrudi ist in 16 Pt1000 Temperaturfühler mit LOGO verarbeiten zu finden. Eine entsprechende Änderung meiner Filterschaltung führt dazu, dass 1. weniger Blöcke zur Gesamtlösung erforderlich werden, 2. die Filterwirkung meiner Speicherschaltung entfällt, 3. durch die wesendlich höhere "Verarbeitungsgeschwindigkeit" (der Speicherung) ist die mögliche Tiefpass-Wirkung der Schaltung in einem größeren Bereich einstellbar. Eine Schaltungsänderung meinerseits ist in Planung, doch derzeit nicht vorrangig. MfG Betel DateianhangExamples_of_analoge_filters.zip (553 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf