09.03.2014 16:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Ja klar braucht er noch Erweiterungen, aber halt keine Analogmodule! Ich hab mal die Meldung noch mit eingefügt. Sobald ein Taster gedrückt wurde, blinkt die entsprechende Meldeleuchte mit 0,5Hz. Ist die Position erreicht, wird daraus ein Dauerlicht. DateianhangDrehteller mit Meldung.zip (73 Downloads) |
12.03.2014 07:52 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
So ich konnte mir jetzt den Drehteller mit Meldung anschauen MfG Stefan |
Folgen Sie uns auf