07.03.2014 11:27 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Welche LOGO! steht Dir denn zur Verfügung? |
07.03.2014 11:34 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Das ist korrekt! Mfg Stefan |
07.03.2014 11:37 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Wo steht denn die genaue Bezeichnung der LOGO? MfG Stefan |
07.03.2014 11:41 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Auf dem erhöhtem Teil, unter den blauen Tasten ESC und OK. Z.B. 6ED1 052-1FB00-0BA5 |
07.03.2014 11:44 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Die Bezeichnung lautet: 6ED1 052-1HB00-0BA6 MfG Stefan |
07.03.2014 14:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein erster grober Entwurf dazu. Über die Taster I1 - I5 wird das Fach ausgewählt. Über die beiden Analog-MUX wird ein entsprechender Analogwert an die Komperatoren übergeben. Vom Poti an AI1 (I7 am Grundmodul bei 12/24V-Varianten) kommt der aktuelle Positionswert. Je nachdem ob der Istwert größer oder kleiner ist als der Sollwert, erfolgt eine Drehung in die entsprechende Richtung. Erstellt wurde das Programm mit der neuesten Version von LOGO-Soft. Falls die Datei sich nicht öffnen läßt, mußt du deine Version aktualisieren! Viel Spaß beim Testen! PS: Laut Typenschlüssel hat deine Logo allerdings keine Analogeingänge, so das ein Erweiterungsmodul erforderlich ist und dann der AI1 in AI3 geändert werden muß. DateianhangDrehteller.zip (120 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.03.2014 14:48 |
|
Folgen Sie uns auf