31.12.2015 10:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Schau dir mal an, ob es so deinen Wünschen entspricht.
DateianhangAlarmanlage_V2.zip (93 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.12.2015 16:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Das Datum und die Uhrzeit sind der Zeitpunkt der Aktivierung der ersten Meldung. Der Hinweis "Melder ausgelöst" soll dir nur anzeigen, dass noch mindestens ein Melder ausgelöst hat. Würdest du bei einem noch ausgelöstem Melder wieder scharf schaltest oder quittierst, hättest du nach Ablauf der Verzögerungen wieder den Höllenlärm und Knatsch mit den Nachbarn. Welcher Melder es war, siehst du doch dann an Hand der anderen Meldetexte. Da brauchst du doch nur mit den Cursortasten Rauf/Runter blättern. Geht auch im Webserver, allerdings müssten dann noch in den Meldetexten der Haken bei Webserver gesetzt werden. Habe ich noch gemacht, Änderung ist angehangen. DateianhangAlarmanlage_V3.zip (109 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
01.01.2016 14:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134) |
Bitte, gern geschehen. Viel Spaß damit im Neuen Jahr.... |
31.08.2018 15:00 | |
Beigetreten: 11.08.2014 Letzter Bes: 25.12.2022 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo endorphinbiker, bitte gibt´s vielleicht Neues zum Thema Alarmanlagen aus 2018? LG SteuerBord |
Folgen Sie uns auf