23.12.2015 14:29 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, wie kann man das dahingehend ergänzen, damit im Display zusätzlich steht (Laufschrift), in welchem Raum der Alarm ausgelöst wurde (I1-I4)? Es wäre gut zu wissen, wo demnach eingebrochen wurde. Mir fehlt dazu der Ansatz. Es wäre super, wenn jemand eine Idee hätte. Danke im Voraus! Euch allen ein schönes Weihnachtsfest, ein paar ruhige Tage und einen guten Start in ein gutes, gesundes, neues Jahr!!! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 27.12.2015 09:36:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.12.2015 23:21 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, hallo ixo65, sorry, aufgrund der Feiertage komme ich erst heute dazu, zu schreiben. Dass es hierbei um die 0BA4 ging, ist mir bewusst, ich hätte detaillierter schreiben sollen. Ich selbst möchte aufgrund des Webservers/Fernzugriff eine 0BA8 12/24V nebst DM8 verwenden. Ausgeführt werden soll alles über je einen 24V-Präsenzmelder pro Raum (über der Türe, gegenüber des Fensters). Ein NYM-J 5x1,5² ist jeweils bereits verlegt worden. Die Eingänge sind demnach eher Schalter, als Taster, da das Signal für einen Zeitraum "X" anliegt und dann abfällt. Die Ausgänge/Signaldraht des jew. Präsenzmelders sollen dann jeweils auf einen Eingang der Logo geführt werden.
- Q1: Alarmleuchte (blinkt) - Q2: Signal/Hupe für Zeitraum "x" Ich habe vor, das anhängende Programm als Basis zu verwenden (Danke an den Ersteller). Dabei fehlt, wie schon geschrieben die Info im TD/Webserver, in welchem Raum der Alarm ausgelöst wurde (HAR, Speis, WoZi, etc....). Wenn Ihr/du Ideen oder Einwände hierzu habt, bin ich dankbar. DateianhangAlarmanlage.zip (123 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf