29.10.2008 17:51 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Sachma, wärst du so nett und würdest mal meine Steuerung testen? Habe da auch so Probleme (steht in dem Beitrag beschrieben) mit dem TD, evtl muß ich es auch tauschen lassen. |
30.10.2008 09:09 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hi Nachbar, 1.04.26 scheint die aktuelle FW zu sein. Mein TD hat auch diesen Stand. Also ich denke, es es gibtnur 2 Firmwarestände: 1.04.26 = aktueller Auslieferungs-Stand 1.04.11 = Prototyp (siehe Beitrag hier) Oder hat jemand noch einen anderen FW-Stand? |
30.10.2008 09:17 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo hallo, es muß noch ein dritter Firmwarestand geben. Laut Auskunft Siemens 1.04.20 oder 21. Gruß mahowin |
Folgen Sie uns auf