29.08.2020 08:09 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe mir auch das Programm runtergeladen. Ich hätte es aber gerne auf 5 Pausenzeiten erweitert. Ich weis aber nicht wie ich das realisieren soll. Wäre toll wenn mir jemand dabei helfen könnte. Nach dem einpflegen in mein Programm verlieren die Bausteine ihre die Zuordnung. Aber wie schreibt man die Zuordnungen in die Bausteine? Vielen Dank schon mal im vorraus. Grüße Hannes ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSchaltplan1 forum.zip (107 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/31/2020 10:22:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.08.2020 08:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33958 Bewertung: (4221)
|
Hallo Koi Hannes, zuerst einmal willkommen im Forum. Ich nehme an, du meinst mit Zuordnungen Verweise (Referenzen). Wie können bei einer LOGO! 8 Verweise zwischen Blöcken projektiert werden? |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.08.2020 11:45 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn du mehrere Zeiten angezeigt haben möchtest, dann bieten sich sogenannte Eimerkettenspeicher an. Die realisiert man bei der Logo8 mit den Min/Max-Bausteinen und den zwingend notwendigen Analogmerkern dazwischen. Schau dir das Beispiel im Anhang mal an. Du kannst in der Simulation leicht sehen, wie die Werte bei jedem Tastendruck (I1) nach unten rücken. Den Eimerkettenspeicher kannst du nach Belieben verlängern, solange du noch Blöcke frei hast. Im Beispiel sind zwei Meldetexte vorhanden, einer zeigt nur die Sekunden als Zahl an, also z.B. 65s, 130s, 540s usw. Der andere Meldetext zeigt die Zeit im Zeitformat an wie bei den Timern, also 01:05m, 02:10m, 09:00m usw. Die Einschaltverzögerung selbst lässt sich direkt im Zeitformat anzeigen, bei den vergangenen Zeiten muss man einen Trick anwenden. In einem Meldetext kann man aber nur 4 Zeiten auf diese Weise einfügen. M.f.G. Scorp DateianhangPausenzeiten1.zip (100 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.08.2020 14:43 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 758 Bewertung: (48) |
FIFO in Logo vernünftig umsetzbar ???: ganzer Thread zu dem Thema einschließlich Deines eigenen Ringpuffers, der die Analogmerker nur als Bausteinabschluß und nicht zur Funktion benötigt. Ja, Dein obiges Beispiel läuft sicher und ist hier sehr wahrscheinlich sogar die geeignetste und einfachste Lösung für die Anfrage von Koi Hannes. Für mich klingt einfach nur Deine ursprüngliche Formulierung insbesondere für Anfänger so, als ob es eben generell absolut keine Lösungswege für einen FIFO ohne die Analogmerker geben würde. Dabei kommt es ja oft nur darauf an, was man eh' noch so um den FIFO drum herum hat und ob man die Schreibverzögerung dann z.B. auch durch Referenzen erreichen kann. |
Folgen Sie uns auf