24.09.2020 11:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, habe eine LOGO! 8 0BA0 in wollte die SD-Karte beschreiben, um die Logo zu initialisieren. Dazu habe ich im Logo Softcomfort (Version 8.2.1 - 2019-01-28 09-50) ein kleines Programm geschrieben, die IP eingestellt und hab auf Speichern unter - BIN ) gedrückt. Dateiname "LOGO_U_P.bin" Dann kommen folgende Anzeigen:
Hat jemand eine Idee, was ich da noch tun kann ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2020 16:45:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.09.2020 14:12 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Sorry, der erste Post war im falschen Forum. Ich hab noch nicht gefunden, wie man einen Beitrag wieder löschen kann... |
24.09.2020 16:50 | |
Beigetreten: 21.08.2014 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 993 Bewertung: (13) |
Geschlossen, weil Frage doppelt gestellt wurde. Das zweite Thema mit der Überschrift Samsung LOGO 8 ohne Display Ethernet-Verbindung herstellen ist in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Kommunikation zu finden. Viele Grüße The Helping Hand
|
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 09/24/2020 16:50:57Spelling. My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf