19.12.2012 21:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo fobi87, ich würde etwas anders an die messtechnische aufgabenstellung herangehen: Der von dir bereits genutzte/geplante Fanensensor hat einen 4..20 mA Ausgang und du willst direkt eine Differenz mit einer äquivalenten Größe auswerten. Du benötigst also ohne hin ein AM-Modul - deshalb: Verwende doch einfach einen 2. Fahnensensor (den du an den 2.Moduleingang legen kannst) - natürlich mit am Maschinenhaus fixierter Achse - und gleiche beide "0°"- positionen ab. So sind die Fehler und die Aüflösungen der miteinander zu vergleichenden Sensoren gleich und können direkt über ihre Differenz ausgewertet werden. Wie findest du im ausführlich unter Hinweise zum Prüfen bzw. Vergleichen von Analogwerten mit einer Konstanten und miteinander Wie können mit der LOGO! 2 Analogwerte miteinander verglichen werden? Verwende 2 Blöcke Komparatoren. Mit deren Parameter lassen sich dann die Schaltgrenzwerte und der Kontaktabstand (Bereich um den Sollwert - hier = 0 - , der alsDifferenz = 0 interpretiert wird) vorgeben.Mit denbeiden Blockausgängen kann dann der Antrieb rechts / links entsprechend einem Drei-Punkt- bzw. Drei-Punkt-Schritt-Regler angesteuert werden. Versuchs mal.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf