11.11.2014 11:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Community ! Habe 2 0BA8 230Vin meinen Netzwerk hängen und möchte damit die Rolladen steuern.(13 Stk jweils AUF ZU und Stop Funktion)Zu diesem Zwecke möchte ich die Logo mit der app NET IO ansteuern.(http://netio.davideickhoff.de/de/) Nur weiß ich nicht so recht wie ich da beginnen soll.. Wollte mal fragen ob schon jemand Erfahrungen gesammelt hat.... Bzw. ob es eine einfachere Möglichkeit gibt die Ausgänge der LOGO über das Netzwerk zu steuern. Wenn möglich sollte es eine grafische Oberfläche sein wo man Tasten frei belegen kann.. Falls das schon irgendwo im Forum diskutiert wurde tuts mir Leid aber ich habe nichts gefunden.. (Mit S7Droid konnte ich bislang keine Verbindung aufbauen) Besten Dank Neophyte012 |
Zuletzt bearbeitet von: Neophyte012 am: 11.11.2014 11:36 |
|
11.11.2014 11:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Net IO unterstützt die LOGO! nicht. Steht auf der Website. |
11.11.2014 11:57 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
oh ok.. danke! Hättest du vielleicht noch andere Lösungsvorschläge? |
Folgen Sie uns auf