15.05.2016 20:27 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.11.2024 Beiträge: 1382 Bewertung: (42) |
Bin dabei ein Prozessor SPS Adaptermodul mit einem Arduino - Nano zu entwickeln. Die Übertragung von Zahlenwerten zur LOGO ist kein Problem - entweder Frequenz 0-5000Hz oder 0,1ms Impulse (Wert 1000 wird dann in 0,2 sec erreicht). Noch nicht gelöst: Übertragung von Zahlenwerten an den Arduino. Anbei eine Serielle Übertragung mit 100 Baud (10ms Impulse). Wobei ein Startbit, 8-16 Nutzbits, und ein Stopbit gedacht ist. 16 Bit dauern dann inkl. Start und Stopbit 0,18sec + 0,2sec eventueller Pause (damit wäre kein Syncronisationsproblem) und Übertragung in einer Endlosschleife. Damit ist alle 0,38sec der Wert garantiert übermittelt. Anbei - zum Test anstelle von 10ms auf 1s eingestellt - eine Übertragung von Parallel anliegenden Daten - Ziel ist aber ein Zahlenwert zB 563 welcher Bitweise übertragen werden soll und der Arduino steuert dann den Modellbau-Servo auf 56,3%. DateianhangLogo-Serial-Out-100Baud.zip (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf