28.04.2015 21:51 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe mal was auf euern anraten was geändert. Habe i16 und I17 mit dem RS etwas umfunktioniert könnte es aber auch ganz weglassen und das Programm über die Freigabe unterbrechen als Start/Stop Ersatz mit der Druckpumpe und dem Kompressor. DateianhangForum Plan kompressor 2.zip (55 Downloads) |
28.04.2015 21:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Funktioniert denn das Programm jetzt so wie es soll? |
29.04.2015 05:09 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Nun das wird sich heute Abend zeigen wenn ich es real Teste werde. |
29.04.2015 20:28 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Habe deine Tip berücksichtig und behoben. Funktioniert soweit bis zum Punkt nach dem Wieder einschalten vom AI4 B037 Aus 85. Die Druckpumpe läuft nur im Bypass ohne das Saugventil zu öffnen damit greift nach ablauf der der Zeit vom B097 eine Sicherheitschutz der alles wieder abschaltet bzw.beendet. Das könnte man beheben wie ich finde. Wenn er nur beim wieder Einschaltet (mit Bypass) aus dem wert AI4 B037 Aus 85 das immer ausführen würde dann würde alles zu meiner Zufriedenheit laufen. Kann mir dabei jemand helfen bitte ? Programm ist im Anhang DateianhangForum Plan kompressor 2.zip (70 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 29.04.2015 20:31:15 |
|
Folgen Sie uns auf