10.05.2020 09:19 | |
Beigetreten: 17.04.2020 Letzter Bes: 03.03.2022 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Guten Tag sehr geehrte Community, ich bin ein absoluter Logo Neuling und bin auf euere Diskussion gestoßen weil ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe 2 LED Leisten 12V die ich Dimmen möchte. Die Leisten sind Dimmbar Und ich habe das AM2 AQ Meine Fragen wären nun: geht das überhaupt? Falls ja, welchen Dimmer könnt ihr mir da empfehlen? Und wie muss ich das genau verdrahten damit ich mit den 5 kOhm hinkomme ich hab das leider noch nicht so ganz verstanden bei der Diskussion und habe leider auch wenig Erfahrung damit. vielen Dank für euer bemühen mit freundlichen Grüßen Johannes Wenger ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/11/2020 07:02:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.05.2020 07:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 7995 Bewertung: (163) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Dimmer Empfehlung wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Hardware veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf