30.06.2010 10:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Evtl. wie im Anhang? In den Schaltuhren noch die Tage eintragen und die Zeiten aktivieren. Dateianhang3-Stufen.zip (243 Downloads) |
08.07.2010 22:49 | |
Beiträge: 29 Bewertung:
|
So, hat etwas gedauert aber ich habe jetzt die Zeitschaltuhren integriert. Ich habe für die 3 Stufen 3 Zeitschaltmöglichkeiten. Jetzt habe ich allerdings das Problem, daß ich nicht mehr manuell über den Taster eingreifen kann. Ich habe versucht das zu lösen, aber komme nicht weiter. Wer kann mir helfen. Danke. DateianhangLueftungsanlage_3.0_sommer.zip (747 Downloads) |
09.07.2010 04:47 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Etwa so? Soll denn wenn du per Hand alles aus machst, auch kein Lüfter über die Schaltuhren funktionieren? Dann müßte noch eine "Schaltstufe autom." mit Zähler eingebaut werden. Wo ist denn der Anhang hin? Nochmal.. DateianhangLuefungsanlage_3.1_sommer.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.07.2010 06:49Nochmal mit Anhang Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 09.07.2010 06:41 |
|
Folgen Sie uns auf