18.07.2014 20:11 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo sclassen, bei der max. Zykluszeit geht es nicht nur um die absolute Ausführungszeit, sondern auch um Schwakungen, die durch Kommunikationslast oder höherpriore Alarme verursacht werden können. Du hast aber Recht: die Ausführungszeit des OB muss kleiner sein als das Aufrufintervall. Ich würde empfehlen die max. Zykluszeit immer um mind. 10-20% höher zu wählen als den Aufrufintervall des OBs. Details und eine Excel-Tabelle zur genauen Auswahl der max. Zykluszeit findest Du hier. Hoffe, das hilft Dir weiter. Gruß, yy1 |
Folgen Sie uns auf