27.09.2018 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Du kannst doch im Panel 4 separate Verbindungen anlegen, zu jeder LOGO! also eine eigene Verbindung. |
27.09.2018 14:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Mit deinem Comfort Panel kannst du bis zu 8 einzelne Verbindungen anlegen. Ich hoffe, du fragst jetzt nicht, was du machen sollst, wenn du dir die neunte LOGO! zulegen willst.... Eine LOGO! kann zu einem HMI nur eine Verbindung aufbauen, ein HMI kann auch nur eine Verbindung zur gleichen LOGO! aufbauen. Und du brauchst in der LOGO! keine Verbindung einrichten. Dateianhanghmi_comfort_panels_operating_instructions_deDE_de-DE Seite 226.pdf (78 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.09.2018 21:58 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (0) |
Hier erstmal die Rückmeldung und aktuelle Screenshots dazu im Anhang. ES FUNKTIONIERT Etwas ist mir noch aufgefallen. Wie kann ich die Zugriffsart auf Variablen beschränken. Vielleicht möchte ich ja bestimmte Daten ausschließlig von der Logo beschreiben lassen und dem HMI nur lesenden Zugriff erlauben. Gibt es da eine Möglichkeit? PS: Ich habe ein ZIP in den Anhang gepackt, weil ich scheinbar nur ein Bild hochladen kann DateianhangWLANKabel.zip (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf