24.11.2015 12:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 33059 Bewertung: (4083) |
Die angegebene Bestellnummer ist nicht für die Logo, sondern für ein Starter Kit. Dieses Starter-Kit enthält eine 12/24 RCE Logo mit Display. Diese Logo hat 4 nutzbare Analogeingänge on Board, 0-10V. Edit: Damit das Basismodul weiß, musst du gar nichts einstellen. Es erkennt angeschlossene Erweiterung über die Adressierung und Reihenfolge der Erweiterungsmodule. In der Geräteauswahl musst du eine 0BA8 auswählen. Die RUN/STOP-LED am Erweiterungsmodul leuchtet nur rot, wenn das Modul keine Verbindung zum Basismodul hat, z.B. wenn der Verbindungsschieber nicht in der richtigen Stellung ist. Bei richtiger Verbindung leuchtet sie grün. Habe dir ein mal kleines Programm erstellt, damit du die Temperatur angezeigt bekommst. Es ist der AI1 eingestellt. Wenn du die Einstellungen für das Basismodul so lässt, wie sie in der Voreinstellung sind, muss daraus AI3 machen (geht unter Blockeigenschaften). DateianhangSchaltplan1.zip (640 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 24.11.2015 12:11:42 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.11.2015 12:15 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke motmonti, Jan |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.11.2015 19:34 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Ist das AM2 RTD auch eine Version 8 wie die LOGO? Ältere Versionen sind nicht kompatibel! Ciao Stefan |
Folgen Sie uns auf